This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58J63:ADS58J63的差动驱动器放大器要求

Guru**** 2811255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58J63, LMH5401, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/655813/ads58j63-differential-driver-amplifier-requirement-for-ads58j63

部件号:ADS58J63
主题中讨论的其他部件: LMH5401ADC12J4000

您好,

我计划在设计中使用ADS58J63。 我对此有一些疑问。

数据表显示差动输入满刻度电压为1.9Vpp。 这是否意味着INAP上的有效电压或单独的1.9Vpp和INAM上的1.9Vpp。

2.请您为该设备推荐合适的单端驱动放大器。 我的输入信号在250MHz - 500MHz范围内,即在第二个尼奎斯特区域。

此致,

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran:

    1.9Vpp的差速器转换为该差速器的一半(即 1.9)。

    2.查看适用于您的应用的LMH5401 diff-amp。 您可以查看TSW12J54参考设计。 这将LMH5401与ADC12J4000配合使用。 它与您使用的ADC不同,但接口应该相似。

    --RJH