This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121C021:如何预设指针?

Guru**** 2912130 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/655529/adc121c021-how-to-preset-the-pointer

部件号:ADC121C021

你(们)好

数据表仅提及如何在指针设置后执行即时读取。

但是如果我们没有立即读取寄存器(我们想先预设调位器)如何预设指针,那么在后面的字返回读取ADC121C021?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是通过首先执行write命令并设置指针来完成的。  图32的上半部分显示了这一点。  此时不需要执行图32下半部分中显示的读取命令。  接下来,当您准备好读取寄存器时,请读取预设寄存器,如图29或31所示。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike,

    在预设指针集和读数之间

    1.如果我插入停止条件,在这两个条件之间会发生什么情况?

    2.是否需要重新启动条件才能开始我的读数?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    可以执行图32上半部分所示的通信,然后停止。  当您准备好读取寄存器时,指针已根据您的写入设置,因此您可以读取寄存器,如图29或31所示。

    Mike