This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811:线性稳压器反馈中的MDAC:这是否有效?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC9881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/655876/dac8811-mdac-in-linear-regulator-feedback-will-this-work

部件号:DAC8811
主题中讨论的其他部件:DAC9881

我想构建非常干净的微控制器可编程电源,输出电流最大 50mA,电压范围高达32V。 主电源是蓄电池,通过直流/直流(LM7233)将其升至36V,随后是线性后调节,以滤除波纹并将输出电压稳定在所需水平。输出电压范围应介于20V之间(不需要0V,通过启用DC/DC进行处理)。 步长/分辨率应尽可能小。

我当时在考虑将MDAC放置在低噪声/高PSRR线性稳压器的反馈中,类似如下:

这个想法是否可以?

感谢您的任何建议,

Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marko:

    感谢您的查询。 我正在研究您的要求。 由于周末和当地假期的原因,我应该能够在下周中之前为您提供答案。 希望您可以接受。

    您可以同时查看这篇E2E帖子: e2e.ti.com/.../give-your-voltage-regulator-the-margin-it-deserves

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marko:

    您所描述的高级内容(即使用MDAC作为反馈元素)是可能的。 我们在TI的可变过滤器设计中做了类似的工作: http://www.ti.com/tool/tipd160

    这里唯一的“问题”是MDAC从VREF到IOUT的阻抗没有很大的变化,因此您可能会发现没有足够的范围来实现所需的输出范围。

    我建议您使用更直接的方法,将放大器偏移至20V, 然后使用16位DAC (我们还有DAC9881,这是您提到的“步进大小/分辨率应尽可能小”后的18位DAC),为您提供从20V到36V的16V跨度。