This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1112与ADS1115的比较

Guru**** 2501965 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1112, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/655291/ads1112-vs-ads1115

在“线程:ADS1112,ADS1115”中讨论的其他部件

我设计了一个使用ADS1112 (在单端模式下使用3个通道)的项目。

现在有了ADS1115,它可以实现同样的功能,而且价格便宜得多。

我知道我必须更改布局和固件。 但我只是不确定这两个部件的性能是否相等,或者ADS1112的成本是否更高,因为它具有更好的规格。

从数据表看,情况似乎与此不同,但我不确定。

谢谢,Mauricio

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mauricio,

    1112的数据速率最大为240SPS,1115的数据速率为860SPS。 因为我不知道您项目的规格/目标是什么。 我建议您尝试降低使用1112至250SPS的现有项目的数据速率。1115电流消耗为150 uA,而1112为240 uA。 我不知道功耗是否是您的项目中的一个问题,但这可能是您要考虑或进行成本/效益分析的问题。

    *EDIT,我错误地切换了1112和1115,它们在上面已得到更正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matt。

    我今天在1SPS的单转换模式下使用ADS1112,所以不是问题。 功耗也不是。 我更担心线性,漂移,偏移和一致性。

    谢谢,Mauricio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mauricio,

    如果是这种情况,您可能想要尝试1115。 正如您所提到的,它更便宜。 它还具有更小的整体非线性
    1115:6.25 e-5 V
    1112:0.0.4098万 V

    1115上的偏移误差要小得多,在第9页上有不同FSR和VDD的偏移误差图。