This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7311EVM:输出为预期值的一半

Guru**** 2968610 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/655946/dac7311evm-output-in-half-of-what-expected

部件号:DAC7311EVM
主题中讨论的其他部件:DAC7311

大家好,

我使用的是DAC7311评估板,SPI通信工作正常且稳定。

除了输出始终是计算值的一半外,一切都很好。 DAC输出与典型阻抗值为1兆欧的示波器探头相连。

设置Vref 0f 4096 Volts (参考电压0f电压)并对0x3FFF I进行编程,在输出端获得2.04 Volts (参考电压)。 内部放大器的增益似乎为1.....

是否有人能帮助理解这种行为?

谢谢大家

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的查询。 能否提供SPI写入的范围快照?

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uttam:

    我已经解决了。

    同步行似乎初始化为0。 现在,它在逻辑级别1上进行了初化,并且所有的操作都很好。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好地知道这个。 谢谢。

    此致,
    Uttam