This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADS1248:噪声分析

Guru**** 2594340 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/655146/tina-spice-ads1248-noise-analysis

部件号:ADS1248
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

我想问您一个关于使用TINA-TI进行噪声模拟的基本问题。

TI网站上提供了ADS1248的IBIS模型。

是否可以使用此模型模拟噪声性能?

如果是,您会告诉我如何将模型导入TINA-TI吗?

此IBIS模型是否可用于其他SPICE工具(例如LTSpice)?

感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,铃木山,

    如果您打算在ADS1248中尝试模拟PGA的噪声,IBIS模型将不会有所帮助。 宜必思型号旨在检查信号完整性,以下是一个指向应用说明的链接,该应用说明描述了如何创建和使用这些型号: www.ti.com/.../szza034.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tom-san,
    非常感谢您的回复。
    我明白了。
    如果您知道模拟噪音的方法,请告诉我。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-san,


    没有模型可用于模拟ADS1248上的噪声。 我不知道我们的精密 Δ-Σ ADC有任何行为或模拟模型。 正如Tom提到的,IBIS模型仅设计用于测试ADC引脚的信号完整性。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫·桑,非常感谢!

    我明白了。

    此致,