主题中讨论的其他部件: TSW14J10EVM
大家好,
我使用ADC32RF45EVM评估板和TSW14J10EVM插入器以及Xilinx ZC706板。 在HSDC GUI中查看数据时遇到问题,获取ADC至DDR超时,意味着未收集或存储数据。
我已使用提供的位文件成功地对ZC706 Zynq设备进行了编程。 没有一个参考文档显示使用14J10插入器的ZC706的ADC32RF45EVM配置,因此我使用了TI的KCU105指南来设置ADC32RF45EVM的配置。 我的外部时钟频率为J5和J7,2GHz 12dBm。 在ADC32RF45EVM软件中进行适当设置后,我在ZC706上看到所有三个LCR闪烁LED,指示时钟工作正常。 测试信号taht的600MHz 6dBm进入通道A输入。
为了查看频谱,我还需要做什么? 是否有针对ZC706和ADC32RF45EVM的这一特定组合的特定指南?
谢谢!