This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34SH84EVM:DAC34SH84软件GUI的dll

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/655330/dac34sh84evm-dll-of-dac34sh84-software-gui

部件号:DAC34SH84EVM
主题中讨论的其他部件:DAC34SH84

您好,

我正在尝试为DAC34SH84EVM制作类似于高速数据转换器专业自动化DLL的自动代码,这是非常用户友好的。 我一直在使用我在E2E论坛上找到的帖子中的LabVIEW代码,这里为该人提供SPI实用程序LabVIEW代码和一个txt文件中DAC5682的模式文本。 除了可以与DAC34SH84EVM一起使用的DAC34SH84之外,是否有任何方法可以获得类似于论坛中提供的模式文本文件?  

这是我所指的链接: e2e.ti.com/.../165.2224万

谢谢!

Joshua Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua,

    您共享的线程中来自Kang Hsia的第一个回复包含一套文件。 据  我所知,DAC348x.txt模式文件e2e.ti.com/.../DAC348x.txt也可以用于DAC34SH84。 您是否尝试将此模式文件用于代码?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    我实际上尝试过此文本文件,但没有成功输出。 是否 有任何方法可以获得与我从配置文件中附加的文件类似的文件,但使用FTDI模式生成器的格式? 还有一个说明,我将如何将配置文件从 DAC348x GUI转换为FTDI生成器的txt文件?

    谢谢!

    Joshua Johnson

    e2e.ti.com/.../DAC34SH84_5F00_FDAC1474p56MHzPLL_5F00_2x_5F00_NCOoff_5F00_QMCoff_5F00_CDCE62005_5F00_VCO_5F00_737p28MHz.txt</s>6.2005万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Josh:

    我使用上述“FTDI模式发生 器示例代码- Modified.vi”验证“DAC348xEVM-txt”模式文件 是否与DAC34SH84EVM配合使用。 我使用程序FT_Prog来验证设备名称是否相同。

    如果您按照“DAC348x LabVIEW _SPI_Software.pptx”过程操作(输入所需的寄存器值时),您将能够写入/读取DAC的寄存器。 请确保DAC34SH84EVM GUI已关闭,否则“FTDI模式发生器示例代码- Modified.vi”将无法使用EVM。

    要测试此情况,我使用配置文件“DAC34SH84_FDAC_1474p56MHz_4xint_NCO_30MHz_QMCon.txt”( 包含在EVM GUI中)设置NCO以输出60 MHz的音频,并验证输出音。 然后我关闭了GUI,启动FTDI模式生成器示例,并直接写信给DAC以关闭/打开数字混频器。

    您应注意输出将根据寄存器写入切换为关闭/打开。

    就格式而言,我不确定如何使图案文件看起来像您附加的配置文件,因为这些文件有两种不同的功能。 模式文件告诉FTDI芯片如何操作(何时将芯片选择拉低,地址中有多少位等...),配置文件正在为FTDI芯片提供要写入的地址和数据值。

    我希望这能有所帮助。

    此致,