This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018:ADS1018输入内部二极管规格

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/655651/ads1018-ads1018-input-internal-diode-spec

部件号:ADS1018

ADS1018具有ADC输入内部二极管。

但我没有找到二极管规格。

您能否分享 二极管的详细信息(最大电压和电流)?

测量单端输入时,设备不输出负代码。 这些负代码表示
负差分信号;即(V (AINP)–V (AINN))< 0。 静电放电(ESD)二极管至VDD和GND
保护ADS1018输入。 为防止ESD二极管开启,请保持任何输入端的绝对电压
在公式1中给出的范围内:
GND–0.3 V < V (AINx)< VDD + 0.3 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲利普


    ADS1018输入ESD二极管是一项标准功能,您可以在所有器件上的几乎所有引脚上找到它们(可能设计为超出电源电压的引脚除外)。 它们的最大电压和电流规格已集成到数据表中的绝对最大额定值表中。

    对于ADS1018,您可以在数据表的第5页上找到相关信息:




    吴若瑟