This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ECG设备LOD单故障电流

Guru**** 2589600 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/655539/ads1293-ecg-device-lod-single-fault-current

部件号:ADS1293

我们开发了一款采用ADS1293芯片的3导联ECG器件,采用了直流导联检测方法。 我们正在进行FDA认证。 μA IEC标准,建议最大50 μ A单故障条件电流。  
为了达到这一限制,我们需要更多有关内部电路的信息。 用于限制电流的电阻值。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jared,

    感谢您的帖子。

    我们的生物电位ADC不包括通过IEC故障电流要求所需的保护电路。 这些要求适用于整个系统;因此,必须从外部设计限流和过压保护电路。

    此致,