This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:110~240V交流至5V直流适配器输出电流

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/655451/adc12j4000evm-110-240v-ac-to-5v-dc-adapter-output-current

部件号:ADC12J4000EVM

嗨,我能知道ADCJ12.4万EVM的110~240V交流至5V直流适配器的输出电流吗?

谢谢,此致,

杰瑞(简中)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    输出电流为3A。

    此致,
    Neeraj