This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN91.0006万 - TI ADC芯片数据表

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/655514/sn0910006---ti-adc-chip-datasheet

你(们)好
最近,我用SN91.0006万部件号从旧印刷电路板上挽救了一些TI ADC! 从哪里可以获得此ADC的数据表?
如果我向支持团队发送电子邮件,他们能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

     这是一个专有的射频ADC,只能在NDA下披露。  只是想知道您打算如何处理这些问题?

    此致,

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复! 我从旧印刷电路板中回收了其中的10个,不想将它们扔掉。 只想知道我能使用它们吗,因为该主板现已停产。