This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1209:有关设置sinc过滤器的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1209, AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/655488/ads1209-question-about-setting-sinc-filter

部件号:ADS1209
主题中讨论的其他部件: AMC1210

请告诉我下面关于ADS1209设置sinc过滤器的三点:

①Is ADS1209需要使用三阶窦性滤波器?

②Is有计算工具或模拟工具用于筛选器吗?

③Customer规格如下,没有问题吗?

⇒ADS1209的输出端为FPGA,输入频率:4kHz,采样率:40KSPS

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    您的问题的简短答案是否,ADS1209不必使用SINC3滤波器。 但是,数据表中描述的性能特性是基于ADS1209,其SINC3滤波器和256的超额采样比率(OSR)。 根据过滤器顺序和OSR,过滤器的准确性和速度之间存在权衡。 ADS1209数据表的图28和28以及AMC1210数据表的图14在一定程度上显示了这一点。 我们没有用于窦性滤波器的模拟工具或计算器,但本应用说明很好地显示了各种窦性滤波器的频率响应: www.ti.com/.../sbaa230.pdf