This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5608:AGND到挡板偏移的范围

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/655404/tlv5608-range-of-agnd-to-dgnd-offset

部件号:TLV5608

设备是否在模拟接地的0.3V正偏移下工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    欢迎使用E2E,感谢您的查询。 AGND和DGND之间的偏移不是测试条件,因此我们无法保证性能。 我们建议将PCB上的DGND和AGND短路。

    但是,如果您告诉我们具体的要求和应用,我们可能会提出合适的解决方案。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师