This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:推荐INA器件

Guru**** 2592620 points
Other Parts Discussed in Thread: INA129, ADS1248, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654795/ads1248-recommendation-ina-device

部件号:ADS1248
主题中讨论的其他部件: INA129ADS124S08

您好,

我的客户计划在ADS1248之前使用INA129。

您会告诉我哪种器件比ADS1248的INA129更好?

如果可能,您是否还会向我提供参考电路,并使用您的推荐设备?

谢谢!

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-san,


    此问题需要更多信息。 ADS1248已经提供了一个PGA,它在操作上非常接近INA。 放大器构造和增益设置与常规仪表放大器完全相同。 如果他们不能使用PGA,或者如果这还不够,那么了解他们为什么不能使用PGA会很有帮助。

    我能否详细了解客户应用程序以及他们计划如何使用INA129? 为什么他们不能使用PGA? 我希望您能提供尽可能多的细节。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph-San,

    感谢您的回复。

    应用为"RTD"和"热电偶"。

    客户希望在40/80SPS下以128增益获得至少16位ENOB (峰到峰噪声)。 (AVDD=5V,AVSS=0V,参考电压=2.048V)

    因此,他们计划在ADS1248之前使用INA129。

    如果我对ENOB有误解,请告诉我。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-san,


    对于RTD应用程序,不太可能需要128的增益。 对于热电偶,很可能有高增益。 但是,热电偶的精度低于RTD的精度,因此我想问是否需要这种噪音性能。

    128 PGA中的ADS1248不能获得16位ENOB,因此数据速率较高,如40SPS和80SPS。 由于INA为高增益,噪声约为200nVpp,这不考虑ADC噪声。 我认为可以达到16位,但可能有点难以构建。

    相反,我会考虑使用ADS124S08。 使用sinc3滤波器,噪声性能为16位,达到100SPS。 同样,它不包括50/60Hz噪声抑制,但它允许更简单的电路。 请注意,sinc3筛选器确实有一些延迟,获取样本可能需要更长时间。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph-San,
    感谢您的建议。
    我会询问客户。
    此致,