This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:有关CMRR/IDAC的基本问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654744/ads1248-basic-question-about-cmrr-idacs

部件号:ADS1248
主题中讨论的其他部件: ADS124S08

您好,

下面,让我问您有关CMRR和IDAC的基本问题,数据表第9页。

Q1) CMRR

在PGA变大的情况下,CMRR为什么会变大?

也就是说,CMRR为90dB (典型值)@增益=1,CMRR为125dB (典型值)@增益=32。

CMRR @增益=32大于增益=1的一个。

CMRR为何不同,取决于增益设置?

Q2) IDAC (1)

"合规电压"的定义(含义)是什么?

Q3) IDAC (2)

您能告诉我 以下项目的"最大"值吗? (参考值正常)

"绝对不匹配","温度漂移",温度漂移匹配"

谢谢!

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-san,


    1. CMRR增益较大。 该测量值是共模电压变化与测量值变化的比值。 我相信与噪声性能相似,CMRR对PGA的影响不像 Δ-Σ 测量那样大。 调制器允许在较小的输入范围内进行相同数量的共模抑制。 由于测量变化较小,增益较大,因此共模抑制较大。

    2.符合性电压是允许正常操作的IDAC电流的工作电压范围。 IDAC的输出电压需要向正极供电提供一些电压才能正常工作。

    IDAC由提供电流的缓冲PMOS设备构建。 假设电流来自PMOS设备的漏电流,并且电源连接到电源。 随着输出电压升高,VDS变小。 由于缓冲,当输出电压来自AVSS时,电流通常不会发生太大变化。 但是,随着输出电压接近AVDD,电流开始迅速下降。

    请看图41和42。 这些图显示当您接近AVDD (设置为5V)时电流下降的程度。 在图1中,50uA IDAC将在AVDD的1V内正常工作。 同时,当IDAC输出电压达到AVDD的1V时,1.5mA IDAC wil的电流10 % 下降。

    3.我没有IDAC绝对匹配,漂移和漂移匹配的数据。 列出了典型值,我认为它们接近规格的标准偏差。 如果IDAC电流规范对应用非常重要,我会考虑使用ADS124S0x器件。 ADS124S0x可保证这些规范,并且通常性能优越。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jpseph-san:

    非常感谢您的友好回答!
    非常感谢,我明白了。

    让我再问你一个问题。
    ADS124S08是ADS1248的升级,对吗?

    也就是说,使用ADS1248的客户可以将其替换为ADS124S08,对吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-san,


    ADS124S08被视为下一代ADS1248。 它具有多个输入通道,一些额外功能和一般更好的规格。 请注意,此设备不是直接替换设备。 此设备的命令集和引脚输出不同。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph-San,

    感谢您的回复。
    我将要求客户考虑ADS124S08。
    谢谢,此致,