This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:有关ADS1248的问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/653698/ads1248-issues-regarding-ads1248

部件号:ADS1248

您好,

我们使用ADS1248 IC的设计简介如下:

  1. ADS1248用于双极模式(+/-2.5V),使用内部参考(2.048V)。
  2. 模拟输入是差动输入,ADS1248通道使用的是AIN6和AIN7。
  3. 模拟电压输入范围为0至10V和10V至+10V。
  4. 我们在点V+和V-处为用户提供模拟输入电压。 在A点和B点,我们获得 x 0.09 衰减电压,同样的电压将传输到ADS1248 IC通道AIN6和AIN7。 例如,对于V+和V-处的10V模拟输入,我们在ADS1248 IC通道AIN6和AIN7处获得约0.9V的电压。
  5. 使用的PGA增益为1  

在测试过程中 ,我们发现PGA增益1存在以下观察结果:

  1. 当ADC1248 IC 差分输入引脚(AIN6 / AIN7)处的电压低于1.02V时,我们将获得线性增加的24位原始数据。

例如,对于V+和V-处的0V至12.5V模拟输入,我们将获得分配。 0V至1.028V,ADS1248 IC通道AIN6和AIN7。 对于此ADS1248,原始数据为1965至 441.1158万 (十进制)

  1. 但是,当ADS1248 IC通道AIN6和AIN7的电压高于1.02V时,ADS1248原始数据开始呈指数级下降

               例如,对于V+和V-处的12.6V至26V模拟输入,我们将获得分配。 1.028V至1.85V,ADS1248 IC通道AIN6和AIN7。 对于此ADS1248,原始数据为    

               424.1086万至 221.8621万 (十进制)

 

在测试过程中 ,我们发现PGA增益2有以下观察结果:

  1. 当ADC1248 IC 差分输入引脚(AIN6 / AIN7)处的电压低于1.02V时,我们将获得线性增加 的24位原始数据。

即,对于V+和V-处的0V至12V模拟输入,我们将获得分配。 0至1.024V,ADS1248 IC通道AIN6和AIN7。 对于此ADS1248,原始数据为455至 808.5651万 (十进制)

  1. 但是,当ADS1248 IC通道AIN6和AIN7的电压高于1.02V时,ADS1248原始数据开始呈指数级下降

               例如,对于V+和V-处的13V至26V模拟输入,我们将获得分配。 ADS1248  IC通道AIN6和AIN7上的1.107V至1.85V。 对于此ADS1248,原始数据为   

               694.9233万至 304.8501万 (十进制)

 

从以上两个读数来看,我们发现当ADS1248 IC差动输入通道(AIN6和AIN7)的电压 高于约1.028V时,24位原始数据开始随着电压的升高而降低,这种情况不应发生。

 

我们的疑问是,当差动输入通道AIN6和AIN7电压增加时,为什么ADS1248 IC 24位原始数据开始下降(高于1.028V),即使该电压低于内部参考电压。

 

请告诉我们,我们应该如何解决这个问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yash,


    我不确定电路有什么问题。 如果输入电压超出ADC的全刻度范围,则ADC输出数据应剪切为7FFFFFh的输出全刻度,以进行读数。

    为了帮助进行调试,我需要有关ADC的设置和操作的更多信息。 我想查看电路的示意图,包括输入源,输入滤波以及与设备的所有连接。 由于您的输入在最大值时一直扩展到-10V至+10V,因此您确实需要一些输入缩放。 您是否使用简单的电阻分压器? 如果是,您使用的是什么值(或只是在原理图上显示它)。 如果输入是某种缓冲放大器,也请显示。

    我还想知道设备的所有注册设置。 数据速率是多少? 是否启用了IDAC电流,VBIAS电压或烧断电流源? 这些设置可能会影响测量。 此外,FCR和OCR值是否已校准或写入? 这些也可能影响输出数据。

    只是为了确保输入处于PGA的工作范围内(即使PGA增益为1),AIN6是否始终为0伏? AIN7处的电压是否为POST中报告的电压? 要清楚地了解,您可能需要报告每个输入的AIN6和AIN7的电压与接地之间的关系。 当您更改为2的PGA增益时,您几乎肯定会违反数据表第27页所述的共模输入范围。

    如何连接VREFCOM? 您是否已通过测量VREFCOM到VREFOUT的电压来验证参考电压已启用?

    当然,我会测量电路上的所有相关电压。 确保AVDD=2.5V,AVSS=-2.5V以及所有其它电压(AIN6,AIN7,VREFOUT,VREFCOM,DVDD, DGND)都正确。

    我也不确定此电路中的问题是什么。 我可能还建议对不同的输入电压进行几次测量(可能从0.1V,0.2V,0.3V到2.0V)并记录输出数据,以便您准确地了解输出数据如何随输入电压而变化。 这可能有点复杂,但可能有助于缩小问题范围。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享您的邮件ID以发送示意图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yash,


    在e2e页面的右上角,您会发现一条通知,我在其中"请求友谊"。 接受这个,您就可以将原理图秘密发送给我,这样e2e上的每个人都不会看到它。 接受友谊后,使用页面右上角的消息通知按钮。 这将引导您进入一个链接以编写新消息。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yash,


    我已向您发送了一条消息。 与上一篇文章一样,登录后,您应该能够单击e2e页面右上角的消息框。 我将等待您通过消息系统发送示意图。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yash,


    我已经查看了您的示意图,并通过消息系统向您发送了一些意见。 您是否有机会查看这些内容并进行任何更改? 我想确保这些评论有所帮助。

    主要问题是ADC前面使用的分压器。 它的构造方式违反了PGA的共模输入范围。 通过对分压器进行小幅更改并将分压器接地,它仍执行电压分配,并将输入电压保持在PGA输入范围内。

    如果这有帮助,很好。 我将很快关闭该帖子。 如果没有,或者您还有其他问题,您可以返回此主题或向我发送另一封邮件。 如果帖子已关闭,则您可以启动另一个帖子。


    吴若瑟