请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA309 我正在研究使用PGA309芯片对医用压力传感器进行有源补偿。 对于此应用,我们希望能够在植入前校准患者外部的传感器,以获得温度和压力。
正如我所知,PGA309通过使用查找表更改零DAC的值来进行温度补偿。 为了使这在我们的应用中准确,需要将温度探头放置在与车身压力传感器相同的位置,这是不可取的。 使用内部温度传感器会给我们带来不准确的测量结果,因为内部体温和室温将会有很大差异。
如果外部温度传感器未连接到PGA309,是否会自动使用内部温度传感器? 或者,是否有方法通过查找表禁用温度补偿,以便Zero DAC的值不会随外部温度波动而变化。 我们希望能够被动地补偿可用的温度和压力范围,而不是持续补偿温度变化。 PGA309能实现这一点吗?
谢谢。