This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PGA411-Q1:PGA411:如何通过outa/OUTB/OUTZ单打获得原始theta?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654420/ccs-pga411-q1-pga411-how-to-get-the-raw-theta-through-the-outa-outb-outz-singles

部件号:PGA411-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

如果我也想从outa/OUTB/OUTZ单张获得原始theta (而不是从SPI通信), 我应该如何设置寄存器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    PGA411-Q1自动输出输出A/B/Z信号。 无需更改设置即可使用此界面。

    您需要为所选设置配置寄存器。 例如,可能需要更改以下内容的默认值:
    —外部电压
    —励磁机放大器振幅和频率
    —诊断阈值和脱毛计时
    —诊断掩码

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的重播,
    我使用2.8069万的演示,称为“TIDA-0.0796万-light”,
    励磁机和sin,cos都可以,但没有outa/outTB的单打。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在此测试过程中更改了角度? 在静态角度下,您将无法在outa/OUTB上看到任何内容。 OUT/OUTB将仅在轴旋转时切换。 它充当增量编码器,带OUTZ信号,表示零度交叉。