This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:什么可能导致位寄存器"DEP_STAT 4"错误?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/655141/ccs-what-may-cause-the-bit-register-dev_stat-4-error

工具/软件:Code Composer Studio

我读  了dev_stat 4的寄存器,ABISTF和  SFAULT位 总是 设置的。

我想知道,什么原因可能导致这两个位为1?

请帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    您使用的是哪个TI器件?

    此致,
    布莱尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    创建新线程后关闭此线程。