This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900BEVM-PDK:驱动程序安装在windows 10中失败

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654965/ads8900bevm-pdk-driver-install-failed-in-windows-10

部件号:ADS8900BEVM-PDK

大家好,

在Windows 10中,我无法安装ADS8900EVM-PDK的驱动程序。 因此,设备未连接到PC。

请您在这方面提供帮助。

谢谢,此致,

Abhijith C D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhijith,

    请让我与团队确认一下是否有适用于Windows 10的更新安装程序可用,并回复给您。

    谢谢!

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhijith,

    我们正在发布与Windows 10兼容的更新安装程序;但更新将需要几天时间才能显示在Web上。  我会直接通过电子邮件向您发送更新后的安装程序,以便您可以立即使用,

    谢谢,此致,

    Luis Choye

    精密ADC应用