This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:模拟输入引脚的保护电路

Guru**** 2773115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654803/ads1248-protection-circuit-for-analog-input-pin

部件号:ADS1248

您好,

您能告诉我保护模拟输入引脚的参考电路吗?

请建议我使用合适的二极管进行保护?

由于绝对最大规格是从“AVSS-VF 0.3 ”到“AVDD+VF”,“0.3V”似乎比一般二极管0.3 要小(约0.5V)。

我有一些问题...如果您能提供建议,我将不胜感激。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-san,


    我们没有用于输入保护的参考电路。 许多将使用串联电阻组合来限制输入电流,并使用肖特基二极管来分流电源的电流。 肖特基二极管具有快速打开和较低的正向电压。 我看到BAV199和BAS70用于此目的。

    人们也使用了某些TVS二极管来保护输入,但它们的漏电率比肖特基二极管高得多。 在比率式RTD测量中,此泄漏会导致增益误差。 对于TVS二极管,这可能是错误太高;对于肖特基二极管,这可能是可以容忍的。

    如果您遇到特定问题,您能否更详细地描述? 我想查看示意图和设备的设置。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph-San,
    非常感谢!
    你的建议对我很有帮助,谢谢。
    此致,