This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:有关电压参考输入的基本问题

Guru**** 2772575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654785/ads1248-basic-question-about-voltage-reference-input

部件号:ADS1248

您好,

我有 两个关于“9.3 6电压参考输入”(数据表P33)的问题 ,如下所示。

您会告诉我您的建议吗?

Q1)关于图68 (数据表P33)

我们是否可以使用我标记为红色圆圈的开关,如下所示?

您会告诉我如何使用它们吗?

问题2)是否可以通过两个开关将"内部电压参考"输出到"REFP0"和"REFN0"?

感谢您的善意。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-san,


    1.开关作为数据表第59页所示的多路复用器控制寄存器1中的REFSELT位的一部分激活。 MUX1[4:3]控制哪个参考用于ADC。 设置为10表示选择了内部参考。 设置为11表示选择了内部参考并在内部连接到REFP0和REFN0输入引脚。

    2.是的,您应该能够通过REFP0和REFN0引脚连接到内部参考。 但是,您仍应将电容器连接到VREFOUT和VREFCOM,并通过低阻抗将VREFCOM连接到交流接地节点。 通过开关可能会有一些阻抗,通过REFP0和REFN0的相同连接可能不具有相同的参考稳定性。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph-San,
    非常感谢您的回复!
    我明白了。
    此致,