This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:在TI提供的TSW1400电路板副本上

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654729/tsw1400evm-on-the-copy-of-the-ti-provided-tsw1400-board

部件号:TSW1400EVM

您好,TI员工。

我们有兴趣为IWR1642EVM制作DAQ板,并将使用您的设计文件复制TSW1400板

据我所知,TSW1400主板在 其主处理引擎中包括Altera FPGA。  

TI是否提供了用于刷新电路板的FPGA位图像(非TI制造)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S,

    FPGA源代码可从TI网站上“软件”选项卡部分下的TSW1400EVM产品文件夹中下载。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Seton先生。
    我想检查确切的文件是什么。
    “软件”部分中有一些文件列表。

    文件是“TSW1400 ADC和DAC固件Quartus项目”?
    我检入了存档文件,其中包含一些"*.qar"文件。
    这些文件是否可以在Quartus中使用,并且所有功能都在这些文件中?
    请告诉我。

    谢谢。

    -->通过安装Quartus并研究项目,解决了这个问题。

    谢谢你。