This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598S:是否可以在0.1 级能量计中使用ADS8598

Guru**** 2591120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8598S, ADS8588S, REF6225, OPA2188, INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654145/ads8598s-is-it-possible-to-use-ads8598-in-energy-meter-class-0-1

部件号:ADS8598S
主题中讨论的其他部件: ADS8588STIDA-0.0834万REF6225OPA2188INA188

您好,

我想知道在0.1 级能量计项目中是否可以使用ADS8598S。

在查看了一些参考项目之后,我只找到了具有0.3 % 精度(TIDA-0.0834万)的ADS8588S参考,但通过计算可能的精确度,我应该可以从该项目中获得更多信息。 我认为我的计算是错误的0.1 级仪表精度。

我计划使用ADS8598S ADC,OPA2188作为电压缓冲器,INA188作为电流变换器测量和参考电压REF6225。 我还计划进行一次时间偏移和增益校准。 我的ADC设备必须是具有同步采样的SAR ADC,因为我需要零延迟读数。

是否有机会使用此设备获取0.1 类计量? 我不想使用24位DeltaSigma,因为Sinc5会有5个周期延迟。 或者使用ADS8589H并使用准备好的PWM信号进行过采样或馈入ADC输入,然后进行过采样以提高分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lukas:
    感谢您观看TI精密ADC。 最终设计精度取决于许多因素。

    首先,根据您的电流额定值,您可以计算对ADC的要求,这里仅为您提供一个示例,如果您的0.5 等级仪表的电流额定值为5 (80A),则如果功率因数为1,则所需的电流范围为0.1I至Imax。 因此动态范围是160:1。 如果所需的0.2 % 精度低于所需的0.5 % 精度,则所需精度(以位为单位)将为ln (0.001 / 160)/LNC2= 16.28 位。 关于ADC,可根据以下链接计算总未调整误差(TUE):
    e2e.ti.com/.../adc-accuracy-part-2-total-unadjusted-error-explained。
    最后,由于0.1 级精度至关重要,因此可能需要一致的采样解决方案来实现这一级别的性能和准确性,请参阅以下应用说明:     www.ti.com/.../getliterature.tsp

    谢谢和诚挚的问候
    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回答。

    我不理解只有一件事-你如何用这个参数来计算动态范围:5 (80A),0.1I到Imax -你如何将它转换为160:1的动态范围。

    如果我有传感器80A->5A,我的输入也是5Amps。 5安培的0.1I为0.5A,因此IEC I需要0.5A至5A输入电流的0.1 % 精度。 此电流为RMS,因此IPK介于0.707A到7.07A之间,并且此电流是交替的,因此我需要-7.07A...-0.707A和+0.707A...+7.07A之间的0.1 % 精度。 或者我计算的方式有误?

    另外,“ln (0.001)/160)/Ln2”为17.29位。 您的答案是"ln (0.002)/ln (2)"。

    一致的采样对我来说不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lukas:

    对于5A (80A),0.1I至Imax表示 最小电流 为RMS*5A=0.5A,最大电流 为80A,因此动态范围为80/PK=160:1。这只是一个计算示例 ,不考虑0.5 或0.1 值。

    LN (0.001 0.2 %)/160)/Ln2应为ln (0.002 LN/160)/Ln2,因为我们认为需要精度。 我为你感到困惑而道歉。

    谢谢。

    此致

    戴尔