This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:最好具有16位版本

Guru**** 2392975 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654682/ads122c04-16-bit-version-would-be-nice-to-have

部件号:ADS122C04
线程中讨论的其他部件:ADS122U04

仅向TI人员提供一点反馈,我真的希望了解ADS122C04和ADS122U04芯片的16位分辨率版本。 它们真的是很棒的芯片,满足了我设计中的每一个需求,但分辨率太高了。 这是唯一具有50/60Hz抑制和双线通信连接的芯片,但同时我在浪费代码空间以获得额外的分辨率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Doug,

    非常感谢您的反馈。 很高兴听到您喜欢我们的新型ADS122x04产品系列。
    我不能在这个论坛上谈论我们的设备发展蓝图,但是如果你再等几个星期,你可能会看到你的愿望成真:-)。
    如果您需要更多详细信息,我可以通过电子邮件与您联系。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joachim:
    如果您有时间,我希望通过电子邮件与您讨论我的申请... 听起来,我们的路线图可能正在穿越道路。

    谢谢!
    道格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Doug,

    当然,我会使用您的MyTI帐户的电子邮件地址与您联系。

    此致,