This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:是否需要此EVM美国再导出许可证?

Guru**** 2580305 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654672/adc12dj3200evm-is-this-evm-us-re-export-licence-required

部件号:ADC12DJ3200EVM

你(们)好

是否需要此EVM美国再出口许可证?

如果  使用  US ECCN 3A002.h的部件ADC12DJ3200EVM符合或超过了以下所示的参数

我需要供应商书面/电子邮件确认

当满足或超过3A101.a.2.b中的参数时,MT应用ro 3A002.h  

3A101.a.2.b:A 至D型电输入转换器印刷电路板或模块,具有下列所有特性。

a.2.b.1:额定工作温度范围从-45C以下到+80C以上

A.2.b.2:3A01.a.2.a中确定的微型电路组成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,

    我们正在研究您的问题,并将很快回复您。

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan
    我正在研究有关这些EVM详细信息的正确响应。
    当我收到该信息时,论坛中的回复就足够了,或者您是否需要直接向您发送单独的电子邮件?
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan
    我已确认此EVM不符合ECCN 3A101a.2的参数。
    因此,不需要再出口许可证。
    此致,
    Jim B