This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:负极ADC感应需要负极电源?

Guru**** 2522850 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654485/amc7836-negative-supply-required-for-negative-adc-sensing

部件号:AMC7836

大家好,

如果客户想要通过ADC监控负电源电平,那么AMC7836需要负电源?
仅供参考,所有DAC输出均设置为正电平,只有1个ADC监控-5V电平。
谢谢你。

此致,
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jade,您好!

    按照设计的指导,对于ADC双极输入,应该可以从指定的双极范围读取,并且只有12V的正模拟电源。  但是,请注意DAC将需要负极电源才能进行双极操作。

    因此,如果对DAC和ADC都使用双极范围,建议您提供正极和负极电源。

    我还将在实验室中验证EVM上的此问题,并将在今天晚些时候或明天提供我的结果。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    在这种情况下,DAC输出始终为正电平。

    只有一个ADC监控-5V,无负极电源。

    请告诉我这是否可行。

    谢谢你。

    此致,

    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jade,您好!

    如果您使用HV ADC输入,则应该可以。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Paul的考核。 我相信现在无需在EVM上进行确认即可关闭POST。

    此致,
    马特