This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900BEVM-PDK:要使EVM-PDK正常运行,需要安装哪个GUI?

Guru**** 2593390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8900BEVM-PDK, ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654961/ads8900bevm-pdk-which-gui-needs-to-be-installed-for-proper-operation-of-the-evm-pdk

部件号:ADS8900BEVM-PDK
主题中讨论的其他部件: ADS8900B

我有 ADS8900BEVM-PDK,产品页上有两个GUI:  

ADS8900BEVM-PDK精确信号馈电器(PSI) GUI安装程序 (ZIP文件251.27 MB ,  2017年7月12日
ADS8900B EVM GUI安装程序 (ZIP文件266.25 MB)

要正确使用ADS8900B EVM,需要安装哪一个(或两个)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    如果您计划使用PSI (精确信号源2kHz)驱动ADS8900,则需要两个安装程序

    ADS8900B EVM GUI安装程序 (ZIP文件EVM)支持控制ADS8900B SAR 266.25 MB 和PHI控制器的标准GUI。

    该评估套件还包括一个2kHz信号源,用于展示ADS8900B的性能。  PSI (精确信号源)提供非常纯净,低失真,低噪声信号。 它通过使用带8阶带通滤波器(调谐为2KHz)的音频DAC级联来实现此信号纯度。  第二个安装程序用于控制信号发生器(PSI):

    ADS8900BEVM-PDK精确信号馈电器(PSI) GUI安装程序 (ZIP文件251.27 MB ,  2011年7月12日

    请参见下图, 如有疑问,请告诉我。

    谢谢,此致,

    路易斯