请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC7750 工具/软件:Linux
你好。 我为DAC7750制作了一个Linux驱动程序,并且能够读取和写入其寄存器。 我已经设置了控制寄存器的范围位和输出启用位,并开始用值填充DAC寄存器,但当使用万用表进行检查时,我在IOUT中获得了9mA的恒定电流(250ohm的电阻器串联到IOUT接地)。 清除"输出启用"位时,IOUT将变为高阻抗。 有人能告诉我什么可能出错了吗? 已附加ckt和sch的图片。