This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TVP5146EVM:TVP5146

Guru**** 2584855 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654151/linux-tvp5146evm-tvp5146

部件号:TVP5146EVM

工具/软件:Linux

你(们)好

我有TVP5146和  ı 板。我读了数据TVP5146并进行了配置。但 ı 看到了完全绿色的帧。怎么能修复它。

我配置了tvp514x.c文件,如图所示。

这就是视频帧的外观;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来更像是主机处理器端配置问题。

    确保您的处理器视频端口配置为YUV422。

    确保您的处理器显示路径也配置正确。 尝试在显示缓冲区中强制输入已知颜色的日期,并确保其正确显示(即示例中间的青色叉号)。 我假设图像捕获后会将其呈现给您的显示缓冲区? 是否以正确的颜色显示?

    您的图像来源是什么? 是否可以使用DVD播放器中的色条测试图像? 这是什么样子的?

    您从TVP数字输出到Leopard板的布线连接是什么? 接线连接和Leopard板配置是否正确?

    巴西,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我使用Pal相机和LI-VI365模块(本模块中为TVP)。我使用gstreamer流式传输到LAN。我从VLC观看流式传输。