This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:3.84万 SPS时的高噪声

Guru**** 2969270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654287/ads1262-high-noise-at-38400-sps

部件号:ADS1262

您好,

在我的应用中,我需要测量24位模拟输入,低频信号。 为此,我考虑使用ADS126x 32位模数转换器(ADC)

内置增益放大器(PGA),可保存外部sigma delta驱动器。

在表1中,您写下对于3.84万 SPS,噪音将为103.55uV,这是与1.92万 SPS的一个非常大的进步。 为什么? 在第8.8 章(噪声性能)中,您写到这是由于基准电压增加的刻度造成的。 您的意思是什么?

非常感谢,

Idan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Idan,

    Δ-Σ ADC倾向于通过将其推至更高频率,然后通过过滤将其移除来"塑造"量化噪声。 ADS1262的情况就是如此,此效果可在数据表的图20中看到。 请注意,这是通过38.4kSPS数字滤波器后的噪声频谱。  

    由于数据速率较低,大多数较高频率的噪声将被过滤并从转换结果中删除。 因此,当从38.4kSPS数据速率切换至19.2kSPS数据速率时,您会发现噪音有显著改善。

    对于参考噪声,请查看此博客文章I DID,它解释了为什么参考噪声会随着输入信号振幅的增加而增加:

      

    注:数据表噪声性能是通过输入短路来指定的,以忽略输入信号噪声和参考电压噪声的影响。 因此,噪声传感器或参考源会增加在ADC输出处观察到的整体噪声。

     

    此致,
    Chris