This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:可以与SPI通信

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/653888/ads1299-can-t-communicate-with-spi

部件号:ADS1299

您好,

我们在与ADS1299上的SPI接口通信时遇到了挑战。  ADS1299上的SCLK输入正在对信号进行加载。  我们得到了几个在3.3V时看起来很好的脉冲,然后它们被限制为1V。  除最高电压外,脉冲看起来正常。  提起ADS1299上的引脚时,信号正常。  我更换了部件,结果相同。  我偶然发现当我断开AVDD 5V电源时钟信号正常。

这是我们首次使用ADS1299,我很高兴查看原理图,另一组眼睛总是很好的。

我们使用的完整部件号是ADS1299IPAGR

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI-S1-board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    感谢您的帖子!

    我看了一下您的原理图,没有发现任何明显的错误。 听起来有点奇怪,模拟电源会对SCLK信号产生这种影响。 您能否快速检查AVSS和DGND之间的电压差是否符合绝对最大规格(-3 V至0.2 V)? 两个电源都配置为单极操作,我看到AVSS和DGND最终绑定到BATT_GND,因此它们之间的差异应接近0 V

    如何在MCU中配置SCLK? 是否有任何其它设备共享SPI总线?

    此致,