请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1299 您好,
我们在与ADS1299上的SPI接口通信时遇到了挑战。 ADS1299上的SCLK输入正在对信号进行加载。 我们得到了几个在3.3V时看起来很好的脉冲,然后它们被限制为1V。 除最高电压外,脉冲看起来正常。 提起ADS1299上的引脚时,信号正常。 我更换了部件,结果相同。 我偶然发现当我断开AVDD 5V电源时钟信号正常。
这是我们首次使用ADS1299,我很高兴查看原理图,另一组眼睛总是很好的。
我们使用的完整部件号是ADS1299IPAGR
谢谢!