This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:SPI驱动程序示例代码

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02, ADS131E08, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/653880/ads131a02-spi-driver-example-code

部件号:ADS131A02
在“线程”中讨论的其他部件: ADS131E08, ADS131A04

是否有任何示例源代码可用于帮助创建用于ADS131A02的SPI器件驱动程序?

我将把这个部件与ARM Cortex-M4设备一起使用。 所有软件开发都将在C.

我在TI公共FTP服务器上找到了ADS131E08EVM.zip: ftp.ti.com/.../ADS131E08EVM.zip

但是,该文件受密码保护。 此文件的内容是否有助于为A02部件编写设备驱动程序? 如果是,请告诉我该zip文件的密码吗?

提前感谢!

蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tim!

    欢迎来到我们的e2e论坛! 您可以从ADS131E08的固件源文件中获得一些用途。 我们将很快向您发送密码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,

    感谢您发送电子邮件。 粗略浏览两个文件的内容后,发现所有内容都是特定于ADS131A08的,它与A02和A04有很大的不同。

    您是否有A02和/或A04的驱动程序代码?

    谢谢!

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    很抱歉耽误您的时间-目前我们还没有任何可公开获取的ADS131A04。 我们正在进行此项工作,一旦通过软件发布过程清除了代码,我们将在FTP站点上发布该代码。 我还没有关于发布时间的时间表,但一旦发布,我会告知您。