This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:加电/断电期间可能违反绝对最大Ain电压(VDD + 0.3 )

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654358/ads1015-potential-violation-of-absolute-max-ain-voltage-during-power-up-power-down-vdd-0-3

部件号:ADS1015

大家好,我有一个PCB由脱机12V开关供电的设计,而PCB有一个本地3.3V SMPS电源,除其他外,还为 ADS1015供电。

 ADS1015上的一个模拟输入通过电阻分压器测量12V切换台的电压。 由于3.3V SMPS由12V电源提供,启动需要很短的时间,因此在 3.3V SMPS启动时,AIN的电压很可能会在短时间内超过VDD + 0.3 (ABS最大AIN电压)。 此外,当断电且3.3V和12V导轨衰减时,也可能发生这种情况。

 开机/关机时超过VDD + 0.3 的短暂持续时间(几毫秒)是否存在问题? 如果是,是否有在这些事件期间如何保护此输入的建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders,


    防止AINx超过VDD + 0.3V电平被列为绝对最大值,以防止输入上的电压打开输入保护二极管并损坏它。 一般而言,这些二极管可以获得10mA的输入电流,该电流被列为进入器件的绝对最大电流。 但是,您还需要注意闩锁的可能性,在这种情况下,输入电流可能会打开寄生设备。 但是,我从未听说过此设备上发生的任何具体闩锁情况。

    您可以做的一件事是限制通过串联电阻进入器件的输入电流。 这可能有助于防止出现这两种情况。 通过限制输入电流,您可以限制损坏和闩锁的风险。


    吴若瑟