This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0401A-10:引脚H和W之间的电压是否为负电压?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL0401A-10, TPL0202-10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654319/tpl0401a-10-can-the-voltage-between-pins-h-and-w-be-negative

部件号:TPL0401A-10
主题中讨论的其他部件: TPL0202-10

您好,

我想在反相放大器的负反馈范围内使用TPL0401A电位计作为PGA。 但是,这意味着在某些情况下,引脚W上的电压将高于引脚H上的电压。 我想知道这是否可行,因为数据表仅限制引脚H和L之间的电压

我不能像数据表中建议的那样将它用作分压器,因为我的设计中使用了直流耦合。

谢谢你。

此致,

Kaue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaue,

    欢迎使用E2E,感谢您的查询。 TPL0401A-10不支持您的要求,因为引脚H和W之间的差值不能为负。 您可以查看TPL0202-10 -只要所有引脚H,L和W都在GND以上,它就可以支持此模式。

    希望我已经回答了您的问题。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复