请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1218 大家好,
我的一位客户正在使用AS1218,并且芯片参考电压出现问题。 系统配置为1.25V,并且它们获得的参考电压高于+/-5mV的容差水平。 终端设备正在生产中,新一批设备出现问题,旧的批量设备提供指定容差级别的参考。请参阅以下文档,了解新旧设备的客户测试设置和读数。
您能否提供快速建议以确定/纠正此问题?
e2e.ti.com/.../ADS1218-Vref-issue_2E00_.docx
提前感谢您的帮助和支持。
此致,Shinu Mathew。