This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC104S085:DAC104S085,带菊花链

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC104S085, DAC7716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654347/dac104s085-dac104s085-with-r-daisy-chain

部件号:DAC104S085
主题中讨论的其他部件: DAC6.0004万DAC6.0504万DAC7.0504万DAC7716

正在查找LSO 高于2.04V (首选关闭至5V)的四路12位LTC2634的替代产品,类似于DAC104S085,但采用菊花链操作!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eli,

    感谢您的查询。 请查找选项:

    1.如果您不需要内部参考,可以使用DAC6.0004万
    2.如果需要内部参考,可以查看DAC7.0504万。 它是14位DAC,但12位版本(DAC6.0504万)不久将发布。 这应能满足您的所有要求
    3.如果需要更高的电压,您还可以查看DAC7716

    希望我已经回答了您的问题。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师