This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:模拟旁路电容器出现问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/653893/ads1292-problem-with-analog-bypass-capacitor

部件号:ADS1292

您好,

我正在尝试通过SPI与ADS1292R进行接口,但是我认为与器件正确交互所需的电压存在问题。

我使用单极电源为其供电,AVDD = DVDD = 3.3V。 我还设置了数据表上推荐的电路,用于所有提到的电容器的单电源操作。 我在论坛上看到VCAP1上的电压应为1.2V,VCAP2上的电压应为AVDD + 1.8V。 事实上,我在VCAP1处的电压为1.2V,但在VCAP2处的电压为2.6V,这与我的预期不符。

这是否是设备没有响应的原因? 我使用了一个逻辑分析器来观察,每当我拉高起点线时,DRDY线没有变化,这使我相信设备工作不正常。

您是否知道我可能做错了什么?

谢谢!

玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Margarida,

    欢迎参加我们的论坛!

    这可能表示设备已损坏或有其它问题。 是否在多台设备上发生了这种情况? 您是否可以与设备进行通信,例如读/写寄存器?

    我要确认的另一件事是,存在参考电压(VREFP)且时钟(CLK)处于激活状态。 如果您使用的是内部振荡器,则可以在启用了CLK_EN位(CONFIG2[3])的情况下探测CLK引脚上的时钟信号。

    此致,