This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:ads1298r.

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654085/ads1298recgfe-pdk-ads1298r

部件号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS1298R

我无法理解如何使用ads1298r检测速度。

我将如何使用GPIO1获取数据以及采用哪种格式  

请任何人都能为我提供指导,这将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saloni,

    在EVM演示套件的第40页上,它讨论了速度检测。 您将使用1298r附带的软件(软件检测)。 对于格式,波形将显示在程序中。 如果您想要进行外部硬件配速检测,您需要将信号注入GPIO1,有关的信息可在第44页找到。