This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118-Q1:数据速率与温度

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654184/ads1118-q1-data-rate-vs-temperature

部件号:ADS1118-Q1

大家好,

我的客户在其系统中使用2个ADS1118-Q1,并依次测量6通道电池电压。 他们将采样率设置为860SPS,每隔5毫秒进行一次激发转换。

我想知道高温是否会对数据转换率产生任何影响,因为数据传输率会随温度的变化而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fery,


    如您在上一个POST中所示的图3所示,数据速率会随温度的变化而变化。 我想说,典型的特性曲线只是一个典型的曲线,可能并不代表所有情况。

    对于数据速率的变化,我将转至电气特性表并查看数据速率变化的规格。 这被列为±10 % (所有数据速率)。 使用860SPS数据速率时,典型的数据周期为1.16毫秒。 但是,由于数据速率变化,您必须增加额外的时间,以说明10 % 的数据速率变慢。 每5毫秒开始转换,数据转换将在1.3毫秒内完成。 请注意,我额外增加了20毫秒来唤醒转换器以启动单次激发转换。


    吴若瑟