This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:如何将ADC内部参考用作FDA缓冲器的共模偏置?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, THS4531, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/653662/ads131a04-how-should-i-use-adc-internal-reference-as-common-mode-bias-for-fda-buffer

部件号:ADS131A04
主题中讨论的其他部件: THS4531THS4551

TI如何建议我将ADS131A04内部参考用作ADC驱动放大器的外部偏置?

我有3个[0,4] V单端模拟信号,我想测量。 我计划通过全差动放大器传递每个信号,声码由ADS131A04的内部参考设置,以最大化动态范围,然后由ADS131A04测量(通常执行)。 ADS131A04数据表缺少有关此类应用的信息,尽管它非常常见...

1)我是否需要差动<->单端放大器来转换(REFP - REFN)= REF? 或者我可以juse使用REFP吗?

2)如果我可以使用REFP,我是否需要因驱动器强度不足而缓冲REFP? 我将为3个FDA的3个通道驱动3个VOCM引脚。

请参阅数据表图47。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ernest!

    感谢您对ADS131A04的关注! 您无需进行差分至单端放大器排列-您只需使用REFP。 鉴于100uA源电流限制,可能需要缓冲器,您计划使用哪种FDA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我来看THS4531和THS4551。

    但是,两者的带宽远远超出我的需要... 我的模拟信号的带宽仅为35 kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ernie:

    我看到你们正在和Sepeedah和Matthew合作进行这个项目。  我提前对此表示歉意,但在功耗和性能之间始终存在权衡。