This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC's的负模拟参考和模拟输入

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/653179/negative-analog-reference-and-analog-input-for-adc-s

在“线程:ADS8509”中讨论的其它部件

您好,

建议我使用一种能够将负模拟电压(0.0 至3.3)转换为最低10/12位分辨率的数字设备。

设备应使用5V/3.3V DC供电,或者如果应接插-3.3V和20mA的最大电流。

以上模拟范围是从10k电位计接收的。

此致,

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Arunkumar:

    欢迎来到我们的e2e论坛! 我们有几个部件可以使用单个电源,并且可以容纳您的-3.3V输入,其中一个是ADS8509。 请告诉我们有关您的应用的更多信息,我们可能会帮助您进行一些前端模拟调节,以打开一些其他选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    应用简介:

    这是显示单元发出的输出信号之一,其中-3.3V被提供给10k电位器,并参考接地。 微控制器需要测量刮水器输出电压以显示实际值。 但我们无法使用反相放大器测量范围(0至-3.3V)。 我们计划采用负输入ADC,而不是构建复杂的电路。 这是应用程序,因此始终等待您的输入。

    此致,

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arun,

    前面提到的ADS8509的输入范围为+/-3.3V,因此0到-3.3V只能利用全刻度输入的一半。 您可能会考虑将0水平转换为- 3.3 ,而不是简单地将其反转。 这样,您就可以在ADC端打开各种可能性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    是的,这种模式对我有帮助。

    此外,简单的反转将增加一个ADC,而不是负参考ADC。

    谢谢!

    Arun