This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1620QML-SP:DESIQ对比Desi对比DESQ性能

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1620QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/653586/adc12d1620qml-sp-desiq-vs-desi-vs-desq-performance

部件号:ADC12D1620QML-SP

早上好,  

在ADC12D1620QML-SP器件的数据表中,表7概述了器件的各种模式(Desi/Q,DESIQ,DESIQCLK)之间的性能差异。 但是,数据表中没有显示Desi模式各种性能曲线的性能图表。  

此信息是否存在于某处? 我们需要一种更定量的测量方法来评估我们应该在哪种模式下使用设备。 SFDR需要了解Desi (或DESQ)模式的缺失数据。 表7表示DESI (或DESQ)模式具有最高SFDR性能和最低输入带宽。 这是什么意思?  

此致,

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    我已将您的问题发送给一位工程师,让他了解一下我们在ADC12D1620设备上还有什么其他功能。
    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John

    一些典型的特性数据包括DES模式的性能。 (请参阅图13中的红色曲线-图30)。

    此信息适用于DESI或DESQ操作模式。

    本文档(http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=tidu175&fileType=pdf)有助于解释不同非DES和DES采样模式的ADC输入mux配置。 DESI和DESQ模式具有从ADC输入到内部I通道和Q通道转换器的最佳信号路径匹配。 这可最大程度地减少由振幅,偏移和定时错误引起的交错毛刺,并提供最佳SFDR性能。 遗憾的是,与非DES模式和其他DES模式相比,此输入模式在输入信号上具有相对较高的寄生负载,从而导致输入带宽降低(将在下文讨论)。

    DESIQ和DESCLKIQ的寄生负载相对较低,但信号路径匹配更差。 与DESI或DESQ模式相比,负载减少会导致更高的输入带宽性能,但降级匹配会导致交叉存取加速和SFDR性能降低。

    我希望这会有帮助。

    此致,

    Jim B