This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:通过脚本控制TSW14J56EVM以执行ARM和获取数据

Guru**** 2949480 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/653377/tsw14j56evm-controlling-tsw14j56evm-by-script-to-perform-the-arm-and-get-data

部件号:TSW14J56EVM
主题中讨论的其他部件:ADS54J60EVM

是否有人知道TSW14J56 /HSDC Pro GUI是否可以通过脚本而不是仅通过HSDC Pro GUI上的按钮进行布防?

我希望将TSW14J56与ADS54J60EVM配合使用,以实现测试自动化,因为我希望在温度下运行多次。 我不想在每项测试中点击布防按钮等。 我更喜欢自动执行此操作,这样脚本就可以自动执行ARM/CAPTURE / RETRIETE-DATA循环。  

感谢您的相关建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Adrian:
    我们确实支持HSDC Pro GUI上的一些自动化功能。 我建议您下载并使用最新的HSDC Pro版本(目前为v 4.80)。

    HSDC Pro GUI公开了一个用于外部编程和控制的自动化DLL。 查找文档HSDCPRO Automation DLL Manual.doc

    手册的默认安装目录和位置为
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual和示例

    在此目录中,您还将看到LabVIEW,C,MATLAB和Python的示例。

    请告诉我这是否有用。

    此致,
    Brian