This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:将XTR117与光电晶体管和MCU连接

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/653307/xtr117-interface-a-xtr117-with-a-photo-transistor-and-a-mcu

部件号:XTR117

您好,

我想从我家的能量计上读一个光脉冲。  仪表离我的公寓很远,是30 m ,所以我假装用电流回路将信号输入我家,然后用MCU读取。 为了检测光脉冲,我使用了光电晶体管。

阅读完数据表后,我设计了以下示意图。 您是否对该原理图有任何建议? XTR117是否应该这样工作?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    图示电路没有什么问题,应该按预期工作。 您可能需要根据光电晶体管的灵敏度和光脉冲的强度来调整RE,但除此之外,一切看起来都很好。 如果您还需要其他信息,请告诉我们!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与:)

    我将购买光电晶体管,并将返回结果!