This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:具有4-20mA模拟输入的HART调制解调器负载电阻器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/653178/ads124s08-hart-modem-burden-resistor-with-4-20ma-analog-input

部件号:ADS124S08
主题中讨论的其他部件:ADS114S08

尊敬的TI工程师:

我想使用ADS124s08或ads114s08设计具有12通道输入的4-20模拟输入。我们的计划 是将模拟输入与一个HART调制解调器(仅限1通道)相结合。 我们使用尽可能小的负担电阻器来提高效率。 我的问题:

1.它的ADC ADS124s08或ADS114s08是否与HART调制解调器兼容?

2. HART调制解调器可以接受多少欧姆的负担电阻值。

谢谢,顺祝商祺

Mansur。 H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mansur,

    我认为对于生成4-20mA回路所需的所有部件存在一些混淆。  ADS124S08 (和ADS114S08)是模数转换器(ADC)。  ADC输出采用数字格式,通过SPI通信传输到微控制器。  HART调制解调器通过电流回路接收和传输数据。  调制解调器不会直接连接到ADC,而是连接到微控制器。  当电流回路用作发射器时,电流必须通过电流输出DAC进行控制。  当前的DAC也将连接到微控制器。

    尽管ADS124S08具有电流DAC,但它们不能用作4-20mA环路的一部分。  ADS124S08无法提供足够的电流,即使在最小4mA下也无法工作。  

    我建议您查看以下TI设计:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-0.1504万

    ADS124S08可用于测量环路电流。  所用的典型电阻范围为100至250欧姆。  可以使用较小的电阻,但在某些情况 下,由于噪音,您会失去一些分辨率。

    此致,

    Bob B