This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300设计验证

Guru**** 2620205 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/666525/afe4300-afe4300-design-verification

部件号:AFE4300

尊敬的先生/女士:

我想验证TI技术支持团队提供的MY AFE4300原理图设计

您能否支持同样的功能?

我能否获得技术专家的电子邮件ID?

此致,

Amol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amol:

    您能在这个论坛上分享吗?

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prabin

    我不能在公共论坛上分享

    此致,

    Amol  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amol:

    您可以将文件发送给我。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何实现?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查找相同的详细信息

    此致,

    Amol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amol:

    一些评论:
    1)您是否可以在IOUT之间放置10KOHM而不是10MOhm。
    2)重量秤(例如C8,C10和C11)输入引脚处的盖子默认设置为"不安装(DNI)"。
    3) ADC_RDY上的上拉电阻也应是DNI。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prabin
    感谢您的回复

    目前我不在探索重量秤部分,但是否按照第1点和第3点进行更改,解决了我在1K电阻器的外部虚拟电阻器上测得的读数波动的相关问题

    此致,
    Amol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amol:

    波动有多大?是在FWR还是IQ模式下?
    您还在进行校准吗?

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prabin

    我们在FWR模式下使用它
    当我们在IOUT1和IOUT0之间连接虚拟1K电阻时,即使我们正在获取BCM测量(2.193万和4.3945万)的波动ADC值

    不,我们不进行校准,如果我们在范围内获得稳定的输出,则可以进行校准
    主要问题是读数波动!

    此致,
    Amol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amol:

    您能否测量OUTP_I_FILT和OUTM_I_FILT引脚之间的电压?

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    相同的预期电压是多少?

    此致,
    Amol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amol:

    在FWR模式下,预期电压为~Ω 0.5 ×1.5

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    我已经将TI评估板与我们的微控制器板进行了连接,即使现在也获得了相同的结果
    对于1K值,我们通过评估板中的电容器C17获得0.004V (其中计算的值为0.35V)

    请建议采取进一步行动

    此致,
    Amol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amol:

    尝试调试此问题的方法很少。
    1)测量VSENSE针脚之间的电压差。
    2)检查电压是否呈线性变化,具有不同的阻抗(例如200欧姆,5000欧姆)。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amol:

    我要关闭此帖子,因为我们没有收到您的回复。
    如果您有任何疑问,请随时开始发布新帖子。