This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB46:抖动禁用

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB46

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/665125/ads42jb46-dither-disable

部件号:ADS42JB46

大家好,

下午好,我的客户正在测试ADS42JB46设备,是否有办法禁用内部抖动?

谢谢!

此致,

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否。没有禁用抖动的选项。 --RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,RJH,

    感谢您对此问题的快速响应。 客户询问的原因是他们在IMD3数据上看到非单色调行为,如下图所示。 使用抖动时,它应该比这更好,线性更强。

    您是否可以提供一些有关他们从ADS42JB46 EVM (使用J56 JESD捕获卡)获取的以下数据的反馈?

    此致,

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户还提供了这种更精细的图表:

    此致,

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    ADC输入驱动器电路与数据表图79中所示的ADS42JB46 EVM上使用的电路相比如何? 我想确保在ADC之前IM性能不会下降。

    谢谢!

    Eben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eben,

    此数据是在EVM上获取的,通过R&S SMW200A直接输入。

    此致,

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    让我进一步调查,并在下周回复您。

    谢谢!
    Eben。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我假设他们使用电源组合器来组合来自SMW200A的两个射频源的输出? 您能否让他们仔细检查IMD是否受射频源或电源组合器的限制?

    谢谢!
    Eben。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eben,

    客户已经测试了组合器,它不会影响性能:

     我在组合器之后放置滤波器,并使用频谱分析仪来测量双色调的IMD产品,以确保其性能良好,如下图所示。

     

     

    此致,

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    输入也可能饱和。 请参阅数据表中的表13,将输入的全刻度范围调整到最大2.5Vpp。

    谢谢!
    Eben。